This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728054/ds250df410-ds250df410

器件型号:DS250DF410

您好 TI:

我们将 DS250DF410用于背板长度扩展。 并以20.6Gbps 数据速率运行器件。

信号路径:Switch_1 ->BP->DS250DF410->Switch_2; Switch_1 Tx 前体为2dB、后体为0dB。

使用 SigconArchitect 已调整 , 眼图监视器,HEO>0.5和 VEO >360mV。

但在长时间测试(24h)时、它仍然存在一些位错误。

接下来如何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试启用 DS250DF410 PRBS 校验器以确认重定时器输入端出现错误? 您应该执行此操作来隔离有问题的链路段是"将 Tx 切换到重定时器 Rx"还是"将 Tx 重定时器切换到开关 Rx"

    您报告的 HEO > 0.5UI 和 VEO > 360mV 值均符合并超过 TI 针对无错误操作的建议最小阈值。 不过、重定时器眼图张开度值适用于1E-6的高概率 BER。 如果重定时器 PRBS 校验器确实观察到错误、则我们将处理低概率抖动、随机抖动或串扰产生的有界不相关抖动。 在这种情况下、您可能会尝试通过增加 CDR 电荷泵来增加重定时器 CDR 带宽。 更高的 CDR 带宽可更好地跟踪输入抖动。 DS250DF410 CDR 电荷泵的默认值为5。 您可以将其增加到9或10、然后查看长持续时间测试位错误是否消失。

    表1. 调整 CDR 带宽

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    1c.

    0

    FC

    强制 CP = 5

    0

    FC

    强制 CP = 6

    0

    FC

    强制 CP = 7

    24

    FC

    强制 CP = 8

    24

    FC

    强制 CP = 9

    24

    FC

    强制 CP = 10

    24

    FC

    强制 CP = 11

    24

    FC

    强制 CP = 12

    24

    FC

    强制 CP = 13

    24

    FC

    强制 CP = 14

    24

    FC

    强制 CP = 15

    48

    FC

    强制 CP = 16

    表2. 调整 CDR 带宽(续)

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    2.

    通道

    写入

    9e.

    B4

    FC

    强制 CP = 5

    D8.

    FC

    强制 CP = 6

    FC

    FC

    强制 CP = 7

    0

    FC

    强制 CP = 8

    24

    FC

    强制 CP = 9

    48

    FC

    强制 CP = 10

    6c.

    FC

    强制 CP = 11

    90

    FC

    强制 CP = 12

    B4

    FC

    强制 CP = 13

    D8.

    FC

    强制 CP = 14

    FC

    FC

    强制 CP = 15

    0

    FC

    强制 CP = 16

    3.

    通道

    写入

    9.

    8.

    8.

    启用电荷泵超控

    4.

    通道

    写入

    0a

    40

    40

    启用 CP_IDAC 覆盖

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师