This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TB5T1:如何处理 TB5T1中未使用的通道

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: TB5T1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727765/tb5t1-how-to-deal-with-the-unused-channel-in-tb5t1

器件型号:TB5T1

大家好、

我的客户正在使用我们的 TB5T1。 如您所知、TB5T1具有双通道驱动器和双通道接收器。 但我的客户仅使用一个通道驱动器和一个通道接收器。 我们应该如何处理未使用通道的引脚?  保持打开或连接到特定级别?

例如、

如果我们不使用2#通道驱动器、我们应该如何处理 DI2、DO2和/DO2?  

如果我们不使用2#通道接收器、我们应该如何处理 RI2、/RI2和 RO2?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您可以将未使用的输入和输出保持未连接状态。

    此致、
    相位