This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70025DDCR

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728056/tlv70025ddcr

主题中讨论的其他器件:TPS7A05TLV700

我们主要使用 TI 器件  

应用工程师 TLV70025DDCR

单路输出 LDO、200mA、固定2.8V 输出、2至5.5V 输入、具有低 IQ、5引脚 SOT (DDC)、-40至125摄氏度、绿色环保(符合 RoHS 标准、无锑/溴)

现在计划明年订购数量,我们现在是否可以在2019年继续提供此部件,是否存在停产计划的风险?  

现在生产交付周期是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    此器件不存在 EOL 计划风险。 目前的交货周期为35周。 我们始终建议客户尽快下订单。
    我还想推荐一款 IQ 实际上比 TLV700低得多的新型 LDO。 TPS7A05具有1uA 的 IQ、采用非常相似的封装(SOT-23而不是 SOT-23薄型封装)。 该器件的平均提前期为8周。 请考虑使用该器件而不是 TLV700。

    此致、
    Wilson