This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:测试问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725237/tusb8041-testing-question

器件型号:TUSB8041

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TUSB8041I。 它们 正在进行 USB3.0 TX 眼图 测试、但 TUSB8041I 只能生成 CP1测试模式。 它不能更改为其他模式。

有什么问题吗? 或者需要注意一些设置?? (附件是原理图)

非常感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../USB3.0-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户如何生成 ping LFPS 以更改合规性模式? 使用函数发生器还是使用测试设备?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试设备(Tektronix 示波器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发送设置照片吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    我们发现集线器将发出 LFPS 信号、然后发出 CP0。

    但它很快返回发送 LFPS、然后反复发送 CP0。

    如下图。 它看起来像是不断地重置集线器。

    您对此有什么想法或经验吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 TUSB8041的上游连接? 请确保它是 USB-IF (从 USB.org 下载)中的 XHSSET 工具在主机上运行、当下行端口进入合规性模式并导致意外行为时、常规主机控制器驱动程序将尝试重置集线器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:
    感谢您的回复。
    但该设计在 Android 系统上、而不是在 Windows 上。
    CPU 使用 NXP i.MAX
    我们如何使用 XHSESTT 工具? 是否有 Android 版本的 XHSESTT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    我不知道 XHSETT 的 Android 版本。 最好在测试期间仅禁用集线器驱动器、以防止复位。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会尝试它。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:
    如果我们禁用驱动程序、USB 集线器将无法工作。
    TUSB8041的上游连接到基于 ARM 的处理器。
    我们不知道如何进行合规性测试。
    你有什么经验吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    遗憾的是、您需要能够强制 USB 驱动程序不要在合规性模式下重置端口以运行电气测试。 集线器无法解决在测试期间生成复位的驱动程序。

    此致、
    JMMN