This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:支持 J1708协议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, DS36277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727936/thvd1500-support-j1708-protocol

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: DS36277

大家好、

我正在寻找支持 J1708协议的器件。

THVD15XX 是否是 J1708的合适解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、THVD1500可用于 J1708应用、因为 J1708将 TIA/EIA-485作为其物理层。 请注意、THVD1500驱动器使能控制(DE)使用正逻辑、因此您应该仔细检查 MCU 上 J1708信号的极性-在许多情况下、需要使用逆变器。 如果您需要在 DE 控制上使用反向逻辑的收发器、则可以查看专门为 J1708设计的 DS36277。

    此致、
    最大