This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:申请 TCA9554原理图审阅

Guru**** 2766485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728172/tca9554-asking-for-the-tca9554-schematic-review

器件型号:TCA9554

大家好、
客户希望使用 TCA9544。 您是否会查看原理图并提供意见?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    是否所有端口都将设置为输出? 如果不是、它们看起来将是浮动输入、如果它们用作输入、我建议您使用电阻器将它们作为 GND 或 Vcc 的基准。

    我假设您将在 SDA/SCL/INT 上有一个上拉电阻器、因为我在原理图中看不到它们。

    最后、您可能需要在 Vcc 上放置一个电容器、类似0.1uF 的电容器应该可以工作。

    谢谢、
    -Bobby