This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:C2/C3/C4的1uF 电容器

Guru**** 2948610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726068/max3232-ep-1uf-caps-for-c2-c3-c4

器件型号:MAX3232-EP
主题中讨论的其他器件:MAX3232

您好!

我们目前在 C2/C3/C4的设计中安装了1uF 电容器、而不是100nF 电容器。  这是个问题吗?  

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    请参阅此帖子。  其中讨论了电容值和性能。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thread 有助于实现、但似乎意味着 C2/C3/C4的1uF 正常。 我在大约80c 的高温下看到 TX 错误(乱码串行端口输出)。 RX 仍在高温下工作、TX 将在我降低温度时开始工作。 器件位于难以探测的夹具中。 我们计划拆卸并为所有人尝试100nF 电容器、但想知道1uF 上是否有区域会导致故障。 我们的 VCC 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、
    我正在咨询一些专家、以获得更多建议。
    不过、您可能可以提供更多详细信息。

    这是否发生在多个电路板上? 这是新设计吗?
    如何测量温度? 这是预测的裸片温度或环境温度。 可以根据以下文章中的信息估算功率: e2e.ti.com/.../695315

    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    它在2块电路板上间歇性发生、是一种新设计。  温度只是环境温度。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    您应该能够获得一个短的电缆延长件、您可以切断该延长件以获得 RS-232 TX 和 RX 信号。
    使用哪种类型的连接器? 对于 DB-9、DB25、RJ45、应该有现成的分线板。

    查看疑似故障的 TX 线非常重要。 理想情况下、我希望看到 MAX3232上的 V+和 V-引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    我将尝试至少获取 TX 线。  您是否发现1uF 电容器存在潜在问题、或者这些电容器是否正常工作? 我假设数据表建议的100nF 值是正确的吗?

    谢谢、

    Jay