This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031QML:未使用的输入和输出引脚

Guru**** 2905250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727684/ds90c031qml-unused-input-and-output-pins

器件型号:DS90C031QML

您好!

我仅使用该器件四个通道中的一个。

其他通道的未使用输入和输出引脚应如何处理?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIR、
    您只需将未使用的输入连接至低电平(或高电平)并将未使用的差分输出保持断开状态。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    如果未使用的输入保持悬空、会发生什么情况?

    此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们可能会振荡、从而导致过大的电流和噪声。
    如需更多信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、
    涉水