This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:电流限制因 Rref 而异

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727925/tps25810-q1-variation-of-current-limit-by-rref

器件型号:TPS25810-Q1

您好!

我认为电流限制值会因 Rref 而异。

您能否向我展示用于计算1.5A 模式和3A 模式下 Rref 对电流限制的估值的公式?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    很抱歉、我们没有该方程。 我们不推荐使用100k 以外的基准。

    此致、
    Bob