This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI (CLK/SDO/SDI)缓冲器(驱动器)、支持长电缆(85cm)

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727281/spi-clk-sdo-sdi-buffer-driver-to-support-long-cable-85cm

主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41SN65LVDT14

尊敬的专家:

客户正在寻找支持长电缆(85cm)的 SPI 驱动器。 电缆是线束电缆。

您能否推荐合适的器件来支持此功能?  

如果功能正常、任何器件都正常。

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung-Ho、

    您似乎需要一个缓冲器。 此应用所需的数据速率是多少? 根据速度的不同、每个 SPI 线路的 RS-485收发器都可以工作。 这会将单端信号转换为差分信号、该信号将沿着线束电缆向下传输、然后再转换为另一个收发器、在该收发器中它将再次是单端信号。 我们还有一些可以正常工作的 LVDS 器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉不提供信息。

    数据速率:10~20Mhz

    IO 电平:3.3V

    您会推荐合适的器件 吗?

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung-Ho、

    感谢您提供信息。 SN65LVDT14和 SN65LVDT41器件似乎适用于此应用。 这些器件可一起用于通过电缆发送和接收所有 SPI 信号。 SN65LVDT14具有4个 RX 和1个 TX、而 SN65LVDT41具有4个 TX 和1个 RX、因此它们可以在一个封装中处理所有 SPI 信号、并且支持高达125Mbps 的速度。  

    请告诉我这些器件是否适合您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供友好而快速的技术支持。

    我会向客户推荐 SN65LVDT14/41。

    一旦我收到客户的任何问题、我也会向您寻求帮助。

    再次感谢您的支持。

    谢谢、

    JH。