请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41、 SN65LVDT14尊敬的专家:
客户正在寻找支持长电缆(85cm)的 SPI 驱动器。 电缆是线束电缆。
您能否推荐合适的器件来支持此功能?
如果功能正常、任何器件都正常。
谢谢、
JH。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户正在寻找支持长电缆(85cm)的 SPI 驱动器。 电缆是线束电缆。
您能否推荐合适的器件来支持此功能?
如果功能正常、任何器件都正常。
谢谢、
JH。
Jung-Ho、
感谢您提供信息。 SN65LVDT14和 SN65LVDT41器件似乎适用于此应用。 这些器件可一起用于通过电缆发送和接收所有 SPI 信号。 SN65LVDT14具有4个 RX 和1个 TX、而 SN65LVDT41具有4个 TX 和1个 RX、因此它们可以在一个封装中处理所有 SPI 信号、并且支持高达125Mbps 的速度。
请告诉我这些器件是否适合您。
此致、