This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:请求将 TS3USB3200用作音频 I2S 数据引脚开关

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3200, TS5USBA224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726612/ts3usb3200-asking-for-the-ts3usb3200-as-audio-i2s-data-pin-swtich

器件型号:TS3USB3200
主题中讨论的其他器件: TS5USBA224

大家好、

客户正在为 I2S 数据引脚应用寻找2:1多路复用器。
TS3USB3200能否支持 I2S 数据引脚开关?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 I2C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    它用于音频 I2S 数据引脚。 客户仅需要用于数据引脚的2:1多路复用器。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试 TS5USBA224、它适用于 USB 音频开关