This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:引脚端接

Guru**** 2803135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727779/lmh0387-pin-termination

器件型号:LMH0387

LMH0387。  如果引脚40 TX EN 被永久拉低、从而使电缆驱动器断电、您是否需要加载输入引脚33 - 34、端接引脚45、TERMTX 或将 引脚36、Rref 通过715 Ω 电阻器拉高、或者它们是否浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果将引脚40连接到低电平、则电缆驱动器功能将被禁用、并且无需连接引脚33-34。

    我建议加载引脚 TERMTX 引脚45、因为这为器件的均衡器部分提供了平衡的交流阻抗。

    与引脚36相关、我建议将其加载到中、因为这会设置电缆驱动器侧内部的基准电流-即使电缆驱动器侧已禁用。

    此致、、、Nasser。