This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:工作频率低于100Mhz

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727016/sn75dphy440ss-operation-a-frequencies-below-100mhz

器件型号:SN75DPHY440SS

HS 时钟的 MIPI CSI2规格为80至750MHz。  如果 MIPI 时钟频率介于80和99.9999999Mhz 之间、该部件会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    SN75DPHY440SS DACP 最小频率为450MHz、因此不支持100MHz 输入频率。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、该器件数据表的第一页显示了100Mhz 至750MHz 范围内的 CSI-2/DSI 时钟速率。 我只需要了解低于100Mhz、低至80MHz 时会发生什么情况。 部件是否不会通过信号?
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    该设计的规格可在低至40MHz 的频率下工作、但我们测试了该器件、并将数据表的裕度规格最小为100MHz。 不保证低于100MHz 的器件功能。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、数据表的第一页上是"符合 MIPI DPHY 1.1规范"注释。 MIPI DPHY 1.1规范规定位速率为80至1500Mbps 或时钟速率为40至750MHz。 该器件如何符合1.1标准、并且只能在低至100Mhz 的频率下工作、这意味着200Mbps 的数据速率? 我不希望降低到40MHz、而是降低到80MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Opps 我曾说过、我确实需要它按照您最初的指定速度降低到80Mbps 数据速率和40MHz 时钟。

    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henry

    80Mbps-1500Mbps 位速率范围由 MIPI 规范定义为建议的解决方案、实际数据速率由 MIPI 规范:时钟信号规范的表26中定义。 在时钟信号规格中、仅定义了12.5ns 的最大周期、对应于80Mbps/40MHz。 100MHz 仍在规格范围内。

    SN75DPHY440将在40MHz 下工作、这是设计规格的一部分、但我们将100MHz 下的裕度规格进行了说明。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对 DPHY 规格的解释。  我是指规范第4.1节的最后一段、其内容为"每通道80至1500Mbps 的位范围"。  SN75DPHY440SS 器件可能无法对100Mhz 以下的数据通道执行去斜率操作。  我想知道低于100Mhz 时器件的功能是什么、因为它可能仍适用于应用。鉴于 数据上相对于时钟的眼图宽度、可能不需要低于100Mhz 或200Mbps 的去偏斜。

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    SN75DPHY440SS 将在40MHz 至750MHz 之间进行校准。 但该器件仅在100MHz 下进行了特性测试、我无法保证低于100MHz 的器件行为、因为它未经过测试。

    谢谢
    David