This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:我在项目中使用了 SN75451B,当我测试板时,芯片很热

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75451B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727083/sn75451b-i-used-sn75451b-in-my-project-when-i-test-the-board-the-chip-very-hot

器件型号:SN75451B

你(们)好  

   我在项目中使用了 SN75451B,当我测试板时,芯片很热,请帮我检查设计, 是否有误? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您与 E2E 联系!

    您能详细说明一下温度条件吗? 器件达到什么温度、在什么条件下? 您通过器件驱动什么电流?  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    该器件在℃℃下进行了测试、室温约为26 μ A、芯片温度约为65 μ A、流过器件的电流约为50mA。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、  

    您在 VCC 上是否有旁路电容器? 数据表中提到了添加0.1uF 旁路电容器以防止电源干扰/干扰。

    您是否将输入2通道引脚3连接到 VCC 或 GND?

    您使用的是 SN75451B 的哪个封装? 如果您看一下热计算、65C 似乎是合理的。 由于耗散的电压为5V @ 50mA、因此平均功耗为0.25W。 查看第4页上的热性能信息、如果您使用 D 或 PS 封装、则可以耗散~120C/W * 0.25W = 30C 的热量、这与您在封装上测量的65C 类似。

    谢谢、

    黄亚瑟