This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06DQAR SATA 接口

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727735/tpd4e05u06-tpd4e05u06dqar-sata-interface

器件型号:TPD4E05U06

您好!

是否建议将 TPD4E05U06DQAR 用于 SATA 接口?

数据表中提到的 eSATA 可以使用、但在我的设计 中、我有 SATA 接口以及 USB 3.0、USB 2.0、SD 卡、HDMI、我在其中使用 TPD4E05U06DQAR ESD 芯片。  因此、对于 BOM 优化、这也将用于 SATA。

谢谢

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathiya、
    如果是6Gbps SATA、则可以使用 TPD4E05U06。 但是、这是一个单向器件、因此如果您是交流耦合信号、则需要将器件放置在交流耦合电容器之前。
    还要确保共模信号为5V 或更低(我相信它是3.3V)