This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:环境温度与结温间的关系

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727745/sn65lvds93a-ambient-vs-junction-temperature

器件型号:SN65LVDS93A

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 SN65LVDS93A。 数据表显示了85°C 的环境温度。

现在、LVDS93A 靠近处理器、器件周围的 PCB 可能会发热至高达100°C。

您能帮助我们了解这是否是一个问题吗?

谢谢、此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    这对于该器件而言可能是一个问题、因为在该环境中、在最大功率耗散时可能会违反环境温度规格。 在这种情况下、数据表无法保证性能。

    此外、请参阅以下文档、因为它是 IC 热特性的绝佳参考。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf