This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:有关 TPS65983B 的寄存器表

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65982, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727119/tps65983b-register-table-about-tps65983b

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS65982

大家好、

 我的客户需要有关用于 I2C 通信(4CC 命令控制)的 TPS65983B 的寄存器表、但我们现在只有"TPS65981、TPS65982和 TPS65986主机接口技术参考手册"。 还有其他文件可供我们参考吗? 谢谢。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以从 TPS65983B 产品页面申请访问 TPS65983B 工具和文档。 请单击下图中突出显示的链接。

    如果我已回答您的问题、请单击"这解决了我的问题"。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    我已经可以访问983 TBT 设计资源网站、但我找不到文档描述寄存器大约983。 请帮助提示哪个文件对我来说是正确的。 谢谢。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否能够访问 mySecure 软件站点? 或者、您是否了解 TPS65983B 网页?

    《主机接口技术参考手册》位于 TPS65983B 的 mySecure 软件站点中。 请参见下图:

    如果您的查询得到了解答、请单击此选项可解决我的问题。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    我只有权输入"TPS65983A 和 TPS65983B Thunderbolt 设计资源"、没有 SLVUAX5.pdf。 请帮我将邮件发送给我吗? 感谢你的善意帮助。

    此致、
    程介南
    gary.teng@arrowasia.com