This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:不带 USB 器件的 CC1/2引脚电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725347/tps25810-q1-cc1-2-pin-voltage-without-usb-device

器件型号:TPS25810-Q1

您好!

未连接 USB 器件时、CC1/2引脚输出多大电压?

那么、这些引脚的输出阻抗是多少?

我想知道这些信息以供参考。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    如果 CC1和 CC2引脚断开、这两个引脚上的电压都将~3.8V。

    对于输出阻抗、我们没有该参数、因此我们没有该数据。 我进行了快速测试、它是~ 4k Ω。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的支持。

    我的客户希望 USB 设备连接后电压低于3.8V 或输出电压。
    TI 是否具有此类器件?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    您可以继续使用 TPS25810-Q1。 由于未连接器件时 CC1和 CC2为~3.8V (CC1和 CC2悬空)、但在连接 USB 器件(一个 CC 引脚连接到 Rd)后、这些电压将低于3.8V。

    下面是数据表中的波形、其中显示了器件连接时的电压变化、我相信您也可以在数据表中找到更有用的波形和信息。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    我对我的拼写错误感到非常抱歉...

    我的客户希望在连接 USB 器件之前电压低于3.8V 或输出电压。

    根据所附图片(图22)、CC1/2引脚在连接 USB 器件之前上拉。

    您是否有客户希望的器件?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    很抱歉告诉您、我们团队中没有此类(浮动时<3.8V)器件。

    您能否告诉我您的客户为什么有此要求?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的回答。


    如果接头潮湿、则会发生电解腐蚀。

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    根据 Type-C 规范、该电压必须超过2.75V、我们 的器件似乎 为此电压留有足够的裕度。 我不知道打开时 CC<3.8V 的器件、但我们的器件非常接近。 不确定您的客户是否可以接受。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您提供的有用信息!

    此致、
    Kuramochi