This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:短路保护

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726141/ds125br111-short-circuit-protection

器件型号:DS125BR111

您好!

我对 Tx 短路保护有一些疑问。

根据数据表、发送器短路电流限制典型值为20mA。

为了使这个特性有效、它是否需要配置寄存器0x10位7和  

0x17位7高电平?

在哪种情况下不使用此函数?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    默认情况下、寄存器位0x10[7]和0x17[7]为高电平。  短路保护已启用。

    我们始终建议启用此保护。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢你的答复。
    >我们始终建议启用此保护。
    那么、为什么有禁用保护的功能呢?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字控制可提高可测试性。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢你的答复。
    我了解这是测试用途。

    谢谢、
    Naoki Aoyama