This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:放置 TUSB1002A 的最佳位置...

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724978/tusb1002a-best-location-to-place-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

尊敬的 Sirs:

我的客户希望在其系统上使用 TUSB1002A、但他们非常困惑、他们应该将其放置在何处以获得最佳信号!

下面是它们的系统块。

芯片组远离输出连接器、且直线距离为14cm、我相信实际布线在布局布线后超过14cm。

系统板和连接器板通过5cm 同轴电缆进行连接。

请告诉我使用转接驱动器的最佳点是什么。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    TUSB1002A 的放置取决于系统板上芯片组(主机)的驱动和接收能力、以及~14cm 的布线损耗、两个同轴电缆连接器损耗、同轴电缆损耗和3-5cm 的布线损耗。

    TUSB1002A 可将主机/器件的信号恢复至典型的10英寸 FR4走线、并能够驱动4英寸 FR4走线、前提是主机/器件可提供-3dB 去加重功能、RX 可恢复14.5dB 损耗。

    我看到您的方框图中有 Type C 连接器、您是否计划支持 USB Type C 交替模式?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    客户只需要 PD 功能、不需要 ALT 模式。