This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:将测试中断位作为默认值

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727114/dp83822i-test-interrupt-bit-as-default

器件型号:DP83822I

大家好、

读取测试中断位(PHYSCR、位2)、客户在其实验中获得默认值"1"。 您能否确认测试中断寄存器的默认逻辑? 是否可以在不访问寄存器(如引导程序)的情况下更改它?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    在我们的实验中读取 DP83822I 默认寄存器时、它与数据表中的定义相匹配。

    从寄存器0x11读取的值= 0x0108

    位[2]= 0。

    位[2]不由自举控制。 可能会发生错误。 它们可能正在读取不同的 PHY 地址、或者总线时序可能不正确。

    MDC 是否在高于25MHz 的频率下工作? 读回结果是否可重复? 寄存器0x11的完整值是多少?

    此致、