This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:USB 3.0转接驱动器的 PCB 布局

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725230/tusb501-pcb-layout-for-usb-3-0-redriver

器件型号:TUSB501

在我正在处理的项目中、我需要使用 USB 3.0转接驱动 器 TUSB501。  TI 提供的 PCB 布局指南( http://www.ti.com/lit/an/spraar7g/spraar7g.pdf) 

想知道我们是否也应该 使 TUSB501焊盘下方的参考平面无效。  我在参考设计中看到、人们使用交流耦合电容器和 EMI 扼流圈、而不是转接驱动器。   我想知道我是否过于思考。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我原来的帖子遗漏了几句话。 下面是我要问的问题。

    在我正在处理的项目中、我需要使用 USB 3.0转接驱动器 TUSB501。 TI ( www.ti.com/.../spraar7g.pdf )提供的 PCB 布局指南建议在任何表面贴装焊盘的正下方添加参考平面(请参阅文档中的图20)。 本文档专门针对交流耦合电容器进行了介绍。 由于 TUSB501也是表面贴装部件
    想知道我们是否也应该使 TUSB501焊盘下方的参考平面无效。 我在参考设计中看到、人们使用交流耦合电容器和 EMI 扼流圈、而不是转接驱动器。 如果我想过度、请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gang

    您不必使 TUSB501失效。 请确保遵循数据表中的 GND 焊盘建议。

    谢谢
    David