This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LT012A:DS90LT012A IBIS 模型的奇怪结果

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS90LT012A, DS90LT012AQ-Q1, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727411/tina-spice-ds90lt012a-ds90lt012a-weird-results-with-the-ibis-model

器件型号:DS90LT012A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、 、DS90LV012A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试将 DS90LT012A 接收器 IBIS 模型与 DS90LT011A 驱动器一起使用、并获得了疯狂的结果、即由于阻抗不匹配导致的许多反射

在查看了 IBIS 文件之后、我认为100Ω Ω 终端电阻器似乎未包含在电源钳位和接地钳位 I-V 曲线的数据中。

例如、查看 DS90LT012A IN+引脚的功率钳位 Vcc 相对值可得出以下曲线、我认为该曲线是在没有内部100Ω Ω 终端电阻器的情况下建模的。 (请参阅下面的)

但是、通过引脚中的 IDT ICS89876I 接收器、可以看到一组非常不同的曲线、这正是我所期望的。 (请参阅下面的)

在仿真中添加100Ω Ω 终端电阻器会为我分出三个问题、我认为这证明了仿真 IBIS 模型不正确。

您能否为 DS90LV012A 器件提供更新的 IBIS 模型?  还是在 DS90LT012AQ-Q1器件的整个温度范围内保持模型更好?

此致、

David   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是;该模型不包含内部100欧姆端接。 这可能是因为某些仿真器可能无法正确处理它。 遗憾的是、我们无法为此器件创建新模型。

    此致、
    相位