This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126参考原理图和 PCBA 文件

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726167/sn75dp126-sn75dp126-reference-schematic-and-pcba-files

器件型号:SN75DP126

尊敬的 Sirs:

我的客户将在新产品开发中使用 SN75DP126。

 您能否向我们分享 SN75DP126参考原理图、PCBA (Gerber)和 EVM 指南文件?

BTW、 在布局指南中、您是否有关于从 DP126到 CONN 侧的 HDMI/DP 总线布局长度的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    我的客户在下面还有3个问题、

    1.如果 EQ 设置为15dB,则表示总最大布线长度可支持22英寸,对吧?

    或 DP126之前的每条迹线长度有多大? DP126之后?

    2.在 EA 测量之前,是否可以将 EQ/PRE 设置为悬空?

    3. 如果通过 I2C 微调 EQ/PRE, 如何通过 BIOS 微调 EQ/PRE,任何工具都可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sirs:

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henry

    1.22IN/15dB 基于 DP126特性评估板。 具有不同介电损耗和导体损耗的不同电路板会产生不同的插入损耗。 例如、具有5mil 宽布线和4.3介电常数的 FR4在 HBR2 5.4G 数据速率下具有~0.7dB/英寸的插入损耗。 但是、使用 Roger PCB 材料的电路板的介电常数优于 FR4、会导致更好的插入损耗、从而导致更长的布线。 您还需要参考 CPU 板设计指南、了解 CPU TX 驱动能力。

    2.请详细说明 EA 测量结果吗? 它们是处于 GPIO 还是 I2C 模式?

    我们只有 I2C 工具来对 DP126进行编程、我们没有 BIOS 工具。

    随附 DP126 EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../7823.dp126_5F00_evm_5F00_schematic_5F00_rev0p2.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。
    他们还有另一个问题、关于从 DP126到连接器侧的 HDMI/DP 总线布局指南、您可以提供它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henry

    请遵循 DP126数据表第11节中的布局指南。 布局完成后、如果需要、我可以查看它。

    谢谢
    David