This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM1677:结至外壳和结至电路板热阻

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726439/sn65lvdm1677-junction-to-case-and-junction-to-board-thermal-resistances

器件型号:SN65LVDM1677
您好!
我们的机械设计团队提出了要求 和  收发器 SN65LVDM1677DGG 的热阻(C/W)。

我们在数据表中找不到这些值。 请提供这些值吗?

最棒的  
阿卜杜勒阿齐兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在努力获取这些信息、一旦信息可用、我就会尽快回复您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 SN65LVDM1677DGG 的热参数。 AL 值以 C/W 为单位
    Theta JA-High K (标准数据表值):52.8.
    Theta JC、TOP (标准数据表值):11.9
    Theta JB (标准数据表值):24.5
    PSI JT (标准数据表值):0.4
    Ψ JB (标准数据表值):24.2.

    此致、
    相位