This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:两条 CC 线路上的 Rp 行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727306/tps25820-behavior-with-rp-on-both-cc-lines

器件型号:TPS25820

大家好、

第14页的真值表2列出了所有可能的输入级、但并未定义在两条 CC 线路上看到 Rp (56k)时发生的情况。 我知道这不应该在正常情况下发生、但如果器件看到这种情况、该怎么办?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果 CC 线路(两条线路或一条线路)上具有56k 电阻的灌电流器件、则其下拉或上拉电阻器将不会被视为有效的 Rd、因此我们可以预期 TPS25820不会打开其导通 FET。 此外、逻辑输出 POL 和 SINK 将为高阻态。请注意、VBUS 上没有电压为灌电流供电。 谢谢!

    此致、
    达尔文