This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:电缆线路驱动器与电缆均衡器电源

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727413/lmh0387-cable-line-driver-vs-cable-equalizer-power

器件型号:LMH0387
主题中讨论的其他器件: LMH0397

我是否可以选择通过为 VCCTX 加电并使 VCCRX 保持断开或接地状态、使该 IC 仅作为电缆线路驱动器运行?

相反、我是否可以通过为 VCCRX 加电并使 VCCTX 断开或接地来使该 IC 仅作为电缆均衡器运行?

即使在引脚断开连接或接地的情况下、这两种配置是否仍可用作正确的电缆线路驱动器或电缆均衡器? 如果是、我应该让它们保持断开状态还是接地?

数据表介绍了通过 SPI 进行编程以区分线路驱动器作为电缆均衡器或线路驱动器、但如果可能、我想对线路驱动器和电缆均衡器进行硬接线。 请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是我要使用的原理图、其中一个 LMH0387"硬接线"始终是电缆线路驱动器、另一个"硬接线"始终是电缆均衡器。 我希望在当前设计中使用尽可能少的连接、因此、如果这种设计仍能正常工作、请告知我。

    e2e.ti.com/.../7080.LMH0387-Configurations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当将 LMH0387用作 电缆驱动器时、我们需要为均衡器部分供电、即使它未被使用。 同样、当使用 LMH0387作为均衡器时、我们需要执行类似的操作。 在这种情况下 、我们还需要为电缆驱动器侧供电。 这是因为器件的未使用部分为所使用的部分提供了交流接地。

    此外、请注意、我们还推出了下一代 LMH0387器件。 这是 LMH0397、这部分的功能也更丰富。 也请查看此器件。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 请细心一些。