This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:取消使用 AUXp 引脚和 AUXn 引脚

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727186/tdp142-un-using-auxp-pin-and-auxn-pin

器件型号:TDP142

您好!

如果我们不使用 AUXp 引脚和 AUXn 引脚、我们如何终止这些引脚?

我的客户不使用 snoop 函数。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    对于未使用的 AUX 引脚、AUXN 引脚应通过100K 电阻上拉至3.3V、而 AUXP 引脚应通过 A 下拉至 GND
    100k 电阻器。

    谢谢
    David