This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410DWR RTM 计划

Guru**** 2512585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725444/iso1410-iso1410dwr-rtm-schedule

器件型号:ISO1410

可能涉及的对象

我的一位客户希望重新购买微芯片 HYC5000。
我们建议他们使用 我们的 ISO308X 来重新处理它。
他们想要调查一些新的解决方案。
我们建议他们使用我们最新 的 ISO1410DWR。

请帮助检查样片发布时间和 RTM 时间。
我们非常感谢您的及时帮助。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    欢迎使用 TI E2E。 感谢您向客户推荐 ISO1410DWR!

    遗憾的是、我们无法在公共论坛中共享样片计划信息-对此深表抱歉! 但是、我们的一名团队成员将通过 E2E 私人消息(PM)功能与您联系、进一步讨论这一点。

    您是否有权通过您在 TI.com 注册时使用的电子邮件地址与您联系?

    此外、我们是否知道客户需要此终端应用的目的是什么? 这将帮助我们为您提供正确的技术建议。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我相信我们团队的一名成员发送了一封 PM/电子邮件。
    希望这解决了您的问题。

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、
    Abhi