This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726964/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好!


我在 Windows 10下使用 TI 3410的驱动程序时遇到问题
TI 3410有不同的版本吗?

如果是、它是否可以来自此组件的不同版本?
版本 A
版本 B

(笑声)

此致

Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alain:
    我不确定我是否理解您的问题。 TUSB3410的所有器件是相同的。 但是、可以通过 EEPROM 加载不同的 FW。 如果未使用 EEPROM、驱动程序将通过 USB 加载 FW。 您是否在产品页面上尝试过最新的驱动程序? 我最近使用 Win10进行了测试、测试效果很好。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    感谢您的反馈、
    我再次尝试安装最新的驱动程序、但我没有成功
    在设备管理器中、我的设备位于其他外设分支中
    您能解释一下您在 Windows 10上安装驱动程序的顺序吗?
    此致
    Alain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    无需特殊序列。  您只需要运行安装程序、然后 TUSB3410将显示为 COM 端口。  您能否发送设备管理器中显示内容的屏幕截图?

    此致、

    Brian