This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:对 TCA9548A 进行编程问题:我们是否可以通过 SC0...SC7对 I2C 进行编程?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727143/tca9548a-programming-tca9548a-issue-whether-can-we-program-i2c-by-sc0-sc7

器件型号:TCA9548A

尊敬的团队:

对 TCA9548A 进行编程 的问题: 我们是否可以 通过 I2C BUS0..I2C BUS7对 I2C 进行编程?

另一个问题:输入 I2C 总线(引脚22、23)不打开、另一 个 I2C BUS0..I2C BUS7是否可以将引脚22、23 I2C 切换为开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    "编程 TCA9548A 问题: 我们是否可以 通过 I2C BUS0..I2C BUS7对 I2C 进行编程?"

    -您只能在器件由主 SDA/SCL 引脚打开时对其进行编程。 启用频道后,您可以从启用的频道对开关进行编程,但也可以禁用您正在写入的频道...... 我建议您始终通过主通道与器件通信。

    "另一个问题:输入 I2C 总线(引脚22、23)不打开"

    我不明白。 这是开关的主通道、所有信号都通过该通道。 打开设备后,您必须通过此通道对设备进行编程。

    -Bobby