This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD179:SN65hvd179是否有包含使能引脚功能的器件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD179, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727221/sn65hvd179-may-we-have-part-that-sn65hvd179-include-enable-pin-function

器件型号:SN65HVD179
主题中讨论的其他器件: THVD1552

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有 sn65hvd179包含使能引脚功能的器件? (我的应用是 RS422)

                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们有多个具有启用控制功能的全双工 RS-485收发器。 与 SN65HVD179相似的一个较新器件是 THVD1552。 您能不能查看该器件、看看它是否满足您的应用需求? 如果没有,那么请告诉我,我们可以看看是否有任何有意义的替代建议。

    此致、
    最大