This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 和485信号转换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727280/uart-and-485-signal-conversion

主题中讨论的其他器件:THVD1500

你(们)好

是否有可支持串行端口 UART 和485信号转换的推荐芯片?

速率约为5Mbps。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    在本例中、串行端口发出哪种信号? 是低压逻辑(TTL/CMOS)还是更高电压的 RS-232? 在这两种情况下、您都可以使用 THVD1500等 RS-485收发器来处理 RS-485接口、但如果电路需要连接到 RS-232端口、则需要一些额外的电路。

    最大