This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102SQE、DS80PCI402SQ、DS80PCI402SQ

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726891/ds80pci102-ds80pci102sqe-ds80pci402sq-ds80pci402sq

器件型号:DS80PCI102

您好!  

IAM 在我的设计中使用所有三个"DS80PCI102SQE、DS80PCI402SQ、DS80PCI402SQ"转接驱动器。  

IAM 在放置交流耦合电容器时卡住、转接驱动器的数据表显示"将交流耦合电容器放置在靠近每个通道段的接收器端的位置以最大限度地减少反射" 、但 FPGA (部件号: XCKU035-2FBVA676E)用于我的设计中用于发送和接收 PCIe 信号、指出"必须在接口的发送器侧放置电容器、以便插入和拔出适配器"、两者都是相互矛盾的说法。

能否帮助我确定电容是否应放置在转接驱动器附近。

此致、

瑞典 A M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swetha、

    这两个问题都可能是正确的、但让我们更深入地探讨一下。

    交流耦合电容器焊盘可提供寄生电容、从而导致阻抗压降。 此阻抗下降的程度与电路板 PCB 层叠相关。 理想情况下-为了最大限度地减少反射-您希望此阻抗压降非常接近另一个阻抗压降-波长小于四分之一-因此这会被适配器或器件 ESD 结构引起的较大阻抗压降淹没。 一种想法是、交流耦合电容应放置在阻抗下降较高的位置(适配器或器件)。 另一个想法是、我们应将其靠近接收器、接收器由于器件输入电容而具有阻抗压降、因此具有阻抗压降。 此外、将电容器靠近接收器会减少对发送器的反射。 总之、通过在适配器上放置反焊盘以最大限度地减少寄生、我将投票选择将交流耦合电容器放置在更靠近接收器的位置、因为它具有更多的优势(如前所述)。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于大多数 PCIe 应用、去耦电容器与 PCIe Tx 信号放置在同一 PCB 装配体上。 为了最大限度地减少耦合电容器放置引起的反射、我们建议在 Tx 和电容器封装之间留出空间、以便在反射能量与 PCIe Tx 交互之前留出任何耗散时间。