This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:热降额图

Guru**** 2539130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726751/ucc21520-thermal-de-rating-plots

器件型号:UCC21520

大家好、

客户想知道如何阅读下图? 这是什么意思?

曲线随环境温度而变化、因此器件自发热或周围发热均可应用于同一曲线? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很高兴听到您的声音。

    基本上、IC 内部耗散的功率会转换为热量。 随着环境温度升高、可去除的热量会减少(允许的最高结温不会改变)。

    下面是一份简短的应用手册、其中对其进行了更详细的讨论:

    如果您有其他问题、请告诉我、否则、请为我按绿色按钮!