This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213-Q1:是否可以共享 USB 数据?

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213-Q1, TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727007/tusb213-q1-usb-data-sharing-possible

器件型号:TUSB213-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS254900-Q1

您好 TI 团队

我必须设计一个连接到车载信息娱乐音响主机的有源 USB 仓体。 您将找到随附的第一个硬件方框图。 USB 仓体的接口符合我们的客户规范(电源连接器、IVI 接口、USB 2.0 A 类、USB 3.0 A 类和 HSD 接口)。

在正确使用 TI 组件方面、我需要您的支持。 主要使用一个 TUSB213-Q1和两 个 TPS254900-Q1是否可以共享 USB 2.0数据? 或者我有其他一些组件? 此外、 是否可以将一个 TPS254900-Q1用于2个端口(USB 2.0 A 类和 HSD 接口)?

请随时询问任何其他信息。

提前感谢您。

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要为两个 TPS 器件进行开关。 您可以向当地 FAE 提交帮助我请求单吗?