This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:TCA6507通过 Android "O"OS 中的 BLSP I2C 与 Qualcomm 芯片组通信

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726914/tca6507-tca6507-communicate-with-qualcomm-chipset-via-blsp-i2c-in-android-o-os

器件型号:TCA6507

你(们)好

TCA6507能否通过 Android "O"操作系统中的 BLSP I2C 与 Qualcomm 芯片组通信?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    只要使用标准/快速模式 I2C 协议进行控制、我们的器件就能正常工作。

    通过在线查看、该芯片组可以在 I2C 信号上以1MHz 的频率运行、我们的器件不支持该信号、但它仍将支持100kHz 和400kHz。 除了最大频率之外、我认为没有其他问题、尽管我对 Andrioid "O"操作系统并不是很感兴趣。

    谢谢、
    -Bobby