This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:加电时 I/O 引脚逻辑状态如何

Guru**** 2583445 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727001/tca9555-what-is-the-i-o-pin-logic-status-when-it-powered-on

器件型号:TCA9555

您好!

我使用 TCA9555来驱动一些继电器驱动器、并且想知道刚刚通电时的 I/O 输出状态。 该规格说明 I/O 配置为输入、方框图显示了连接到 VCC 的100K 上拉电阻器。 我是否可以假设 I/O 输出状态默认为高电平/VCC?

谢谢、

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    是的、默认情况下 IO 配置为输入、每个输入都具有~100kOhm 的上拉电阻、只要外部器件灌入的电流不足以将电压拉低、该上拉电阻就会建立默认的高电平状态。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您提供信息。
    由于 I/O 为漏极开路、我假设如果使用10k 下拉电阻器将电压拉低、则无法使用 TCA9555驱动1mA 外部器件? 您是否知道任何默认输出低电平的 I2C GPIO 芯片?

    谢谢、
    射线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    TCA9555具有推挽输出、建议的最大输出高电平状态电流为10mA。 这意味着克服外部10kOhm 下拉电阻应该没有问题。 当端口配置为输入时、使用下拉电阻是确保默认低电平的好方法。 您是问的、还是我错误地解释了您的意思?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、
    这就是我要寻找的东西。 非常感谢:)

    射线