This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:适用于 Xilinx FPGA A7。的 DP83867参考设计

Guru**** 2754165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726781/dp83867is-dp83867-reference-design-for-xilinx-fpga-a7

器件型号:DP83867IS

 尊敬的先生/女士:

  您能否为 DP83867提供适用于 Xilinx FPGA A7系统的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我没有采用 Xilinx FPGA A7的 DP83867参考设计。

    Xilinx 提供了867的参考设计及其新的 Zynq FPGA/处理器系列:请参阅 ZCU104: www.xilinx.com/.../zcu104.html

    此致、