This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:以 RS-422速度运行的 LVDS 4x4交叉点开关

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726978/ds10cp154a-lvds-4x4-crosspoint-switch-running-at-rs-422-speeds

器件型号:DS10CP154A

看看4x4交叉点开关的 DS10CP154A。  只需要 RS-422速度。  将信号电平保持在数据表 LVDS 输入规格范围内。  在引脚模式下、该部件是否会以100和400kHz 的速度运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    DS10CP104通常在较高的数据速率下使用、但从直流测量设置中可以看出、只要满足电气规格、它就可以支持直流到直流的整个过程。
    此致、Nasser