This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30A:适用于以太网接口

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30A, DP83848I, TPD2E2U06, TPD4E05U06, TPD2EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726923/tpd2eusb30a-suitable-for-ethernet-interface

器件型号:TPD2EUSB30A
主题中讨论的其他器件: DP83848ITPD2E2U06TPD4E05U06TPD2EUSB30

您好!

我们需要保护10/100以太网接口。   目前、TPD2EUSB30A 电路中存在、但我们担心反向击穿电压可能不够高。

TPS2EUSB30 (非 A)是否更适合此接口?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    正确的是、反向击穿可能不够高。 您是否知道您使用的是电流控制型 PHY 还是电压控制型 PHY? 您的信号是5V 还是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢及时的响应、

    我们的目标是 DP83848I。 PHY 由3.3V 电源供电。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD2EUSB30比 A 版本更适合、但我想说 TPD2E2U06比其中任何一个都更适合。 或者、如果您需要4通道器件、TPD4E05U06也可以正常工作。