This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:用于 USB OTG 的 OVP &OCP 器件

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726655/tpd4s214-ovp-ocp-device-for-usb-otg

器件型号:TPD4S214

大家好、

我的客户正在为 USB OTG 寻找 OVP 和 OCP 器件。
要求如下。

-高达28V VBUS 的过压保护
- OVLO (输出过压锁定) 阈值为6~7V
-电流限制可调节范围超过1.5A

有 TPD4S214、但电流限制高达1.2A。
是否有其他解决方案可满足此要求?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的器件不能提供 TPD4S214的所有功能以及超过1.5A 的电流限制范围。