This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA9544A:需要 TCA9544A 驱动程序

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A, PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726703/linux-tca9544a-need-tca9544a-driver

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件: PCA9544A

工具/软件:Linux

你好

   我需要  用于  Linux v3.10的 TCA9544A 驱动程序,您能将 此驱动程序传递给我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5134806、

    遗憾的是、我们不提供器件的驱动程序、但是任何 NXP PCA9544A 驱动程序也可以与我们的器件配合使用。

    我在谷歌搜索"PCA9544A Linux"时发现了这一点:

    谢谢、

    -Bobby