This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:TPD4E004DRYR

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726854/tpd4e004-tpd4e004dryr

器件型号:TPD4E004

您好!

根据"TPD4E004DRYR"的数据表、通道输入电容的典型值为1.6pF、最大值为2pF。

在其中一个电路上、C8和 C7各为10pF、如所附图像中所示。

C8和 C7通道输入电容是多少?

如果是、那么10pF 的值是否可行、或者我们是否应该根据数据表进行更改。?

有关如何计算 C8、C7、R12和 R11以实现"USB2.0 ESD 保护"的应用手册的任何链接都将非常有帮助。

提前感谢。

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB2.0信号、线路上的10pF 电容过高。

    为什么需要 C7和 C8 R11和 R12? 您是否尝试滤除噪声? 大多数情况下、人们会在数据线路上放置共模扼流圈、以便在需要时滤除共模噪声。 否则、ESD 将提供保护