This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:它可以支持多少个节点

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725396/thvd1550-how-many-node-it-can-support

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: SN65176B

大家好、

在 THVD1550产品文件夹中、它显示了支持节点号为256、但是数据表中显示了196个节点。 我是否可以知道哪个描述是正确的?

SN65176B 的产品文件夹显示 HBM 的 ESD 额定值 为2kV。 但数据表中未显示、是否有任何文档可与客户共享以证明此 ESD 额定值?

非常感谢。

陈文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    数据表是正确的;我们将更新参数表以与之匹配。 感谢您将此事提请我们注意。

    对于 SN65176B ESD 等级、我希望查看我们拥有的文档。 对于这种老旧的器件、这可能会有点复杂。 我将在本周晚些时候告诉您我发现的内容-抱歉、需要一些时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    明白了、我将等待您的进一步更新。

    非常感谢。
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    THVD1550是一个1/8单位负载器件、最大 总线负载应为256[32/(1/8)]。 请帮您解释 THVD1550为什么只能支持196个单元负载。

    非常感谢。
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    THVD15xx 系列中的低速器件被认为是1/8单位负载、但 THVD1550不是。 您可以在数据表的第5节中看到这一点、它也反映在总线输入电流规格中。 THVD155x 型号的输入泄漏电流略高于 THVD151x 型号、这限制了最大节点数。

    我找到了一些有关 SN65175B ESD 等级的文档、并将通过电子邮件将其发送给您。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    非常感谢您提供的信息。

    文森特