请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1550 主题中讨论的其他器件: SN65176B
大家好、
在 THVD1550产品文件夹中、它显示了支持节点号为256、但是数据表中显示了196个节点。 我是否可以知道哪个描述是正确的?
SN65176B 的产品文件夹显示 HBM 的 ESD 额定值 为2kV。 但数据表中未显示、是否有任何文档可与客户共享以证明此 ESD 额定值?
非常感谢。
陈文森