This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:针对 iPod 认证问题而设计

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2549-Q1, TPS2543-Q1, TPS2546-Q1, TPS2514A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726284/tps2511-q1-made-for-ipod-certification-questions

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1TPS2543-Q1TPS2546-Q1TPS2514A-Q1

你(们)好

我找到了与 MFi 认证相关的 USB 控制器。 (汽车)

您能向我推荐可用的器件吗?

我找到了 TPS2511-Q1。 还有其他吗?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    我需要与队友确认、下周一我将回复您。"

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    下面是供参考的 USB CPC 矩阵。 从我的角度来看、我建议您使用 TPS2549-Q1、TPS2514A-Q1。 我不推荐使用 TPS2543-Q1和 TPS2546-Q1、因为这些器件是旧器件。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。