This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726210/pca9535-pca9535

器件型号:PCA9535

大家好、TI PAL

我是否可以知道 TI 器件 PCA9535和 NXP 器件 PCAL9535A 有何不同?

它们是否引脚兼容 并相互替换?

非常感谢!

Danny

e2e.ti.com/.../111000000148A_5F00_PCA9535PWR.pdf

e2e.ti.com/.../111000000322A_5F00_PCAL9535A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny、

    器件和 NXP 器件的前8个寄存器是相同的。 NXP 器件的可配置性更高、具有更多可寻址的寄存器。

    在大多数情况下、我们的器件可用作引脚对引脚的替换、但它不具有100%的相同功能。

    您可以将数据表的表3与 NXP 的表4进行比较、以查看额外的寄存器和两个器件之间的差异。

    谢谢、

    -Bobby