This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:VIH 说明

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726488/am26lv32e-clarification-of-vih

器件型号:AM26LV32E

AM26LV32E 指定了 VIH 的范围(2Vmin 5.5Vmax)。  这是如何解释的? 我有两个理论,这两个理论中的一个是正确的--如果是,哪一个是正确的?

A)如果我提供2至5.5V 的差分信号、则可以保证您的所有批次都能获得高电平的差分信号?

b)您的批次/批次和某些器件之间存在容差、我需要超过2V 的差分才能产生高输出、而某些器件需要超过5.5V 的差分才能产生高输出?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VIH 实际上是指逻辑输入引脚(即 G 和/G)。 读出该值的方法是、任何大于2V 的单端输入都将被解释为逻辑高电平(对于所有器件)、但我们不建议电压超过5.5V

    如果您想了解差分输入灵敏度(即 RS-422输入的输入阈值)、请参阅几个不同的规格:

    Vin+:最大值200mV 意味着大于200mV 的差分输入肯定会被解释为高电平输入。

    Vin-:最小值为-200mV 意味着小于-200mV 的差分输入肯定会被解释为低电平输入。

    VID:-7V 至+7V 的范围表明、我们不建议差分输入信号振幅超过7V

    这一切都有道理吗? 如果不是、请告诉我。

    此致、
    最大